header

Meccanico di Produzione – Tornitura CNC

CH - Croglio
Produzione
Posto indeterminato
Esperto del mestiere

Da oltre 60 anni FAULHABER produce e commercializza le proprie soluzioni di azionamento in Svizzera. Da giugno 2023 le sedi svizzere sono state riunite sotto un'unica azienda dalla nuova denominazione FAULHABER SA. La sede principale resta a Croglio, nel Canton Ticino, dove FAULHABER ha fondato la sua prima filiale svizzera già nel 1962.

La sede a Croglio, situata in prossimità del confine italiano, si estende su una superficie di circa 6600m² e attualmente impiega circa 300 persone che sviluppano e producono un’ampia varietà di tecnologie per motori, riduttori e tecnologie di azionamento lineare, che fanno parte della vasta gamma di prodotti FAULHABER. 

Il Meccanico di Produzione - Tornitura CNC lavorerà nella sede di Bioggio.

OBIETTIVO DEL RUOLO

La collaboratrice/ il collaboratore opererà in autonomia per garantire:

  • la qualità della produzione relativa al processo assegnato
  • il rispetto delle tempistiche di consegna, degli standard qualitativi e delle quantità richieste
  • il corretto funzionamento, l’efficienza e la conservazione del valore dei mezzi produttivi

RESPONSABILITÀ PRINCIPALI

  • Attrezzaggio e preparazione delle macchine per gli ordini pianificati
  • Regolazioni e correzioni di processo in autonomia
  • Controllo e documentazione della qualità di produzione
  • Lavoro su più processi di linea (Tornitura, Fresatura, Telatura, Brocciatura)
  • Supporto a Cell Leader e Shift Leader
  • Miglioramento continuo dei processi e supporto a nuovi impianti (IQ, OQ, PQ)
  • Collaborazione alle attività di manutenzione
  • Rispetto delle norme di sicurezza, qualità e ambiente

REQUISITI

  • Formazione in meccanica industriale
  • Esperienza su torni CNC, preferibilmente Hardinge e Citizen
  • Lettura del disegno tecnico e utilizzo strumenti di misura
  • Programmazione ISO (Fanuc, Mitsubishi)
  • Disponibilità al lavoro su turni (2x)

Benefits

 
  • Assicurazioni sociali vantaggiosi 
  • Formazione continua
  • Parcheggio gratuito

Bitte eingeben..

Christine Hasel
Faulhaber SA
Via Cantonale 6980 Croglio